This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:ADS1014输入纹波效应

Guru**** 2542880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387665/ads1014-q1-ads1014-input-ripple-effect

器件型号:ADS1014-Q1

工具与软件:

我们现在使用 ADS1014BQDGSRQ1。
以下是我们的设置:VDD INP=5V、INP=1.5V~3.6V、INN=GND、FSR =±4.096V
在本例中、LSB = 2mV。
我们测量出 INP 中存在约25mV 的纹波。 这会对 LSB 和输出产生影响吗?
如果我们要验证输出的精度、需要进行什么验证? 以下哪些是针对输入的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的输入信号源是什么? 您基本上是否测量了介于上述值之间的直流值?

    INP=1.5V~3.6V

    首先要验证噪声不是来自信号源。 如果您的信号源中存在该纹波/噪声水平(25mV)、它将反映在 ADC 输出中。

    是否使用输入滤波? 附近是否有源会给测量带来噪声?

    LSB 的大小由 ADC 的 FSR 配置决定:

     

    因此、如果所选 FSR 设置为+/-4.096V、则1LSB 将始终等于2mV、但输出代码可能会因噪声而波动。

    您能否提供有关您的设置和"纹波"测量的更多详细信息?

    此致、

    天使