请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3664 工具与软件:
我遇到的情况是设计中将使用4个 ADC3664器件。 这些 器件将采用相同的输入时钟源工作且旨在实现同步。
我的问题是:接收数据流的 FPGA 是否可以使用来自其中一个转换器的 DCLK 和 FCLK、而不是运行从每个转换器到通用 FPGA 的 DCLK/FCLK。 如果可能、这将节省6个信号的路由。
谢谢
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.