This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53001:dac53001是否可以支持1.8V 电压电平?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388843/dac53001-can-dac53001-support-1-8v-voltage-level

器件型号:DAC53001

工具与软件:

TI 人好

我的客户希望在1.8V 电压下进行通信、我们是否支持1.8V 电压?

由于建议 VIH 最小为1.6、是否足够?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony

    支持1.8V 逻辑。 他们是否期望以最大 I2C 或 SPI 速度运行? 我们已在最大 SPI 和 I2C 速度下通过1.62V VIH 测试了该器件、并验证了性能。  如果客户担心其控制器不符合1.62V VIH 要求、则设备可能仍能以较低的时钟速度工作。 我们只是没有较低 VIH 的特征数据。  

    此致!

    Katlynne Jones