This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300:ADC09QJ1300相关问题

Guru**** 2510725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382849/adc09qj1300-adc09qj1300-related-issues

器件型号:ADC09QJ1300

工具与软件:

您好、

该项目基于 jesd204b 协议、以实现两次 ad09qj1300数据传输、使用外部50MHz 晶体振荡器作为时钟输入、AD 采样率=1G、JMODE=10和子类1模式。

jesd204b phy 的 REFCLK 使用195.3125 MHz 处 ADC 的 trigout 伴随时钟(R/32)、core_clk 是 ADC 的50 MHz 基准时钟、其乘以156.25 MHz (R/40)、并通过除以参考时钟获得 sysref 时钟(195.3125kHz)。 在链路建立过程中、存在以下问题:

1.我们的板(同一块板上有两个 ADC 芯片)回来进行加电测试、发现有两种默认的 ADC 功耗情况。 后来、该程序读取发现电路板上低功耗 ADC 的 S-PLL 未锁定。 正常程序配置后、所有 ADC 再次恢复正常。 使用不同默认 ADC 状态的原因是什么。

2.当0x207='h02 (K28.5)且0x205='h04 (RAMP)时、SYNC 成功提升。 但是、当修改0x205='h05 (短传输)时、SYNC 会失去锁定并出现周期性变化。 jesd204b 寄存器显示收到意外的 K 代码、如下图所示:

修改0x207='h01 (K28.1)后、在不同的测试模式下、同步成功且稳定地提升了电平。 为什么 K28.5和 K28.1导致不同的现象? 为什么会有这样的差异?

3.在 FPGA 中为 GTP 专用时钟和数据引脚分配引脚时应注意什么? 由于两个组中的时钟多路复用、同一组中的数据引脚是否必须被分配到同一组? 请提供详细信息、说明分配不当时可能会出现以下错误:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮助分析问题的原因、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    对于双 ADC 板的延迟道歉您能否确认两个 ADC 都获得的 是稳定的参考时钟、此外如何在器件中配置 PLL? 如果这两个都为 true、则 spll 和 cpll 都应在 ADC JESD_status 寄存器中显示为已锁定。 您能否分享一下自己使用 sysref 的方式? 为 ADC 和 FPGA 生成 sysref 的内容。

    如果您使用的是 Xilinx JESD FW、我建议您针对 FPGA 特定的问题与它们联系。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如下图所示、请帮助分析原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    根据您分享的方框图、其中任何一个时钟彼此之间没有相位一致性、通常在这样的系统中所做的是使用一个中央时钟芯片将参考时钟和参考频率路由到每个 ADC 和 FPGA、SYSREF 是 FPGA 的输入而不是输出、那么您就无法从 FPGA 驱动它。 此外、通常为 FPGA 提供两个时钟、一个 XCVR_REF_CLOCK 和一个针对 JESD IP 的 RX_SYS_CLOCK、并且根据您正在使用的 IP 和编码方案、它们具有一些严格的限制。

    此致!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户根据下图所示的应用程序模式进行连接。 请帮助检查是否有任何问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    您能否介绍一下如何配置 ADC 以及寄存器对器件的写入情况。 此外、您分享的方框图最初与数据表中的方框图不同、它需要对 ADC 写入特定寄存器以启用所示的功能。

    此致!

    Eric