This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:来自 ADC12DJ5200RF 数据表的 ADC 工作原理

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389041/adc12dj5200rf-adc-theory-of-operation-from-adc12dj5200rf-datasheet

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具与软件:

我在 ADC12DJ5200RF 数据表的第61页中有关于 ADC 工作原理的问题。

上图来自 ADC12DJ5200RF 数据表(P61、7.3.3.1)。关于 VIN、我有一个相关问题。

我已经知道、VIN 是指 ADC 输入端口的差分电压。 当我通过信号发生器生成 Vpp = 300mV 的正弦信号、并且不访问任何影响滤波器等组件的电压时、这是否意味着 VIN 介于-0.15V 和+0.15V 之间?

如果以上都正确、当我在上述条件下进行测试时、根据公式计算的 VIN 与输入信号的 Vpp 不匹配。 是否有任何其他原因影响 VIN?
例如、当我的输入信号是 Vpp = 0.3V 的正弦时、ADC 寄存器设置全部是默认设置、并且 N = 12。 从 HSDC pro 中、输出 code 范围为-463至+484。根据上面的公式计算出的 VIN 为-0.0545V~0.098V。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziquan、

    是的、您的计算正确、您必须考虑流经平衡-非平衡变压器以及 ADC 前面的焊盘的损耗。 它们都会使您的输入信号衰减。

    此致!

    Eric