This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:相对于 VREF 的测量范围和性能

Guru**** 2512625 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387389/ads131e08-measurement-range-and-performance-relative-to-vref

器件型号:ADS131E08

工具与软件:

大家好、精密 ADC 团队、

我有一位客户 正在为某个项目评估 ADS131E08、我们希望您可以帮助解答有关基准输入电压和整体测量范围的几个问题。 请查看以下测试条件和问题!

AVDD = DVDD = 3.3V

VREFP = 2.4V、配置为输出

VREFN = AVSS = 0V

VINxP = 0V 至2.4V 范围内

VINxN = 1.2V

PGA 增益= 1

根据数据表建议运行条件中的差分输入电压规格、我们是否使用 ADC 的整个测量范围? 如果我们能够为 AVDD 提供5V 电压、我们是否能够将 VINxN 提高到2.4V、并将 VINxP 提高到0V 至4.8V 的范围? 如果是、这么做没有什么好处、而不仅仅是将增益增加到2?

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Matt:

    客户的配置不使用 ADC 的满标量程。 当 VINxP 从0V 扫描到2.4V 且 VINxN 为1.2V 时、ADS131E08 ADC 始终测量 VINxP 和 VINxN 之间-1.2V 至1.2V 的差分电压、但 当 Vref = 2.4V 时、满量程范围为-2.4V 至2.4V。

    是的、 当 VINxP 从0V 扫描到4.8V 且 VINxN 为2.4V 时、使用5V AVDD 可以利用 ADC 的满标量程。 该要求取决于输入信号:

    • 如果输入信号为 0V - 4.8V、您必须在没有信号调节电路的情况下使用5V AVDD 来降低其电压。
    • 如果输入信号为 0V - 2.4V 且需要使用3.3V AVDD、则 通常会配置和使用增益=2。  在相同的输出数据速率和 OSR 配置下、不同增益配置下的输入参考噪声将略有不同。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我会将此信息传递给客户、并让他们直接在此处评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们将为此特定项目尝试5V AVDD 电压轨、以了解我们可以提升多少。 非常感谢你们两位。