This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61416:如何在菊花链模式下读取 DEVICEID?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61416, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388515/dac61416-how-can-read-deviceid-in-daisy-chain-mode

器件型号:DAC61416
主题中讨论的其他器件: DAC81416

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:
大家好、我的问题是、多个 DAC61416芯片的 SPI 菊花链式方法是否可以读取 DEVICEID?
目前、我们需要使用菊花链连接3~6 μ A DAC61416芯片。 我确信可以通过写入操作来完成此操作、如规格表(8.5 Programming
… 该接口可提供对 DACx1416寄存器的访问、并且可配置为以菊花链形式连接多个器件以执行写入操作。 .... )、

但我也想 读一些寄存器信息,如 deviceid 或 status。 菊花链是否支持读取操作? 如何操作(如果支持)?

感谢您发送编修

Sindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sindy:
     
    DAC81416的 SDO 将用作下一个 DAC81416的 SDI、同时使用菊花链操作。 这意味着 除了最后一个 DAC81416之外、您将无法访问 SPO 引脚。  
     
    希望这可以澄清您的问题。  
      
    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay,  

    感谢您的快速回复。    
    我理解你说什么 SDO SDI 级联,  像这个, MCU。 MOSI->CHIP1_DAC61416_DIN ->CHIP1_DAC61416_DOUT = CHIP2_DAC61416_DIN -> CHIP2_DAC61416_DOUT = CHIP3_DAC61416_DIN -> CHI3_DAC61416_DOUT -> MCU。 MISO   
    但我的问题是、是否可以使用指令读取第一个 DAC 芯片的状态寄存器、并将其返回值一直传递到此级联中的最后一个 DAC、MCU 是否能够从 DOUT 引脚接收信息到 MCU 的 MISO?

    (8.5 Programming
    … 该接口可提供对 DACx1416寄存器的访问、并且可配置为以菊花链形式连接多个器件以执行写入操作。 .... )、

     

    简而言之、我的问题是、在菊花链中有多个器件的情况下是否可以执行读取操作?

    谢谢你  

    Sindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sindy:
     
    现在、我正确理解了您的问题。
    是的、可以在菊花链模式下读取任何器件的寄存器。  
     

    对于读取、您需要传递帧长度为 N x 24的读取命令、然后传递帧长度为 N x 24的 NOP、以在最后一个可用的 SDO 引脚上获取数据。 稍后、您需要对数据进行解码、以获取各个 DAC 器件的读回值。
     
    因此、  在菊花链中有多个器件的情况下可以执行读取操作。  

    谢谢!
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay,

    谢谢。  我得到了、并会在硬件准备就绪时再尝试。   

    再次感谢、此致

    Sindy