This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:比较 TLA2518和 ADS7038

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, TLA2518, ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387571/tla2518-comparing-tla2518-and-ads7038

器件型号:TLA2518
主题中讨论的其他器件: ADS7038、ADS7028

工具与软件:

您好!

我想知道您能否告诉我 TLA2518和 ADS7038之间的差异? 乍一看、它们似乎几乎可以兼容。  

此外、您能否更详细地介绍内部均值计算的工作原理?  具体来说、是在器件内部进行求平均值的方法、以及这会产生影响的原因/对应用性能有何影响。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    查看 该 E2E  博文以了解详细信息。 请告诉我、是否有什么具体的内容、科林没有回答。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、感谢您提供的帮助链接。 您还可以评论内部平均法吗?   如果有的话、这将对产品应用产生怎样的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    为了更好地理解这一点、内部平均通过过采样来完成、从而有效地提高分辨率。  数据表的第8.3.5节介绍了可编程均值滤波器。 通过平均滤波器、用户可以在信号快速连续的过程中采集许多样本(一次快照)、然后将它们一起平均、而不用对信号进行一次采样(一次快照)。 这些转换由内部振荡器触发、而不是由外部 SCLK 触发。  

    通过过采样然后求平均值、我们可以降低信号中噪声的影响。 请查看这份 提高 SAR ADC 分辨率的 应用报告、深入探索其背后的理论。 如果您想了解有关 使用 ADS7038启用过采样的更多具体信息、请告诉我。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joel、完美! 感谢你的帮助。  总而言之、 TLA2518 和 ADS7038是直接兼容的、可用于交换以进行第二次采购。 那么也可以使用 ADS7028作为替代方案。 如果我错了,让我知道,否则我欣赏你的见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    可以、如果客户选择不使用 ADS7038的全套功能、则 TLA2518可作为功能替代产品。

    此致、
    Joel