This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:模式

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389703/ads1261evm-modes

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1261

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在测试 ADS1261EVM - 在测试时他们注意到、斩波模式提供了比 ACEX 模式更好的噪声性能(~18、5位 ENOB 到22、5位 ENOB)。 您能否详细说明一下为什么会出现这种情况? 我找不到与此相关的信息。

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Daria、

    感谢您提供更多信息。 ADS1261数据表中有一节9.4.2 斩波模式、该部分展示了此 ADC 上斩波模式的操作、但我将向您发送另一个文档、以 通过电子邮件向您介绍该机制并提供更多详细信息。

    BR、

    戴尔