This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8831:用于实现 DAC 双极性的电压电源和接地

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277, DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389202/dac8831-voltage-supply-and-grounding-for-bipolar-implementation-of-dac

器件型号:DAC8831
Thread 中讨论的其他器件:OPA277

工具与软件:

您好!

我已将 DAC 8831与 OPA277连接、以通过以下方式实现双极应用:

问题在于上电时、相对于图中所示的接地、我在 OPA277的输出端记录的电压为-1.3V、而它的读数应该为-2.5V (根据数据表)。

我已正确测量基准电压以及电源。 我有以下疑问:

1.我将使用两个串联的电源来为运算放大器生成+5V 和-5V 电压、并使用同一电源为 DAC8831提供 Vdd 和 Vref。 但是、我将使用 LAUNCHXML-RM57板的 GPIO 引脚将 DGND 和 LDAC 引脚永久驱动为低电平。 是这样吗? 请注意、Launchpad 由其附带的 USB 调试电缆(XDS)供电。

2. AGNDF 和 AGNDS 是否提供了正确的接地?

3.能否使用串联电源为运算放大器供电、并使用 RM57控制器(本例中为 launchpad)为 DAC 供电?

4.假设第3点听起来不错、在这种情况下、Vref OPA277生成的输出(-OPA277至+OPA277 Vref)与"launchpad 接地"或"电源接地"(串联的)相关?

5.假定 OPA277的输出端连接到一个传感器、这个传感器在施加电压时产生电流。 在这种情况下、应将哪个接地端连接到传感器的另一个端子? "串联电源"的接地端或"Launchpad 的接地端"?

请您逐点回答、因为这样会让我更清楚。 感谢你期待你在这方面尽早作出回应。

此致、

Chetan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    将 DGND 引脚连接到 LaunchPad 的一个接地引脚。 可以将 LDAC 引脚连接到 Launchpad 的 GPIO 引脚。  

    AGNDF 和 AGNDS 正确连接。 您是否能够测量 DAC8831的直接输出 VDD、VREF?

    只要 Launchpad 能够为 DAC 提供足够的电流、您就可以使用 Launchpad 为 DAC VDD 供电、但在这种情况下、您需要将电源接地和 Launchpad 接地连接在一起。  

    传感器接地应连接到 与 OPA 电源相同的接地端。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的回复!

    将 DGND 连接到 launchpad 的其中一个接地引脚。  

    测量值如下:VDD = 4.99V、Vref = 2.45V、DAC8831的输出=-2.0V (为什么不是-2.5V?)

    我尚未尝试从 Launchpad 为 DAC 供电。 我将检查额定值并执行该操作。  在目前的场景中、launchpad 和电源的接地端无法连在一起、因为 launchpad 正在通过 USB 供电、我认为外部电源接地端与 USB 产生的接地端不是一个好主意。 请多多指教。

    我还尝试通过 SPI 写入0x0000、但 DAC 的输出(引脚1)仅保持为-2V。 当我尝试写入0xFFFF 时、输出再次保持在-2V。可能 SCI 无法正常工作、我将调试这一点、但至少在上电时、DAC 应该给予-2.5正确的值?

    此致、

    Chetan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ~更新~

    我在示波器上检查了 SCLK、SDA 和 CS 的生成、它们都正常。 我使用外部电源为 DAC 供电(与用于 OPA277的电源相同)。 如您所说、DGND 现在已连接到 LaunchPad 的接地端。 在这种情况下、无论我在 SPI 上发送什么、输出都保持在-2.5V。

    我的 SPI 设置为:

    1MHz 波特率、时钟相位= 1。

    我不确定是否应该更改 DAC 并使用其他 DAC 进行测试。 我有备件。  

    异常:有时我观察到 OPA277的输出电压在短时间内变为-3.5V 至-4.0V。  

    此致、

    Chetan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:  

    时钟极性设置为什么? 该 DAC 需要在下降沿移出数据、而 DAC 在上升沿捕获数据。 如果时钟相位= 1、则时钟极性应为1。  

    此致!

    Katlynne Jones