This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:DRDY 频率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387413/ads131m04-drdy-frequency

器件型号:ADS131M04

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用具有默认设置的 ADS131M04、更改了 OSR 并测量 DYDR 输出。

CLOCK[OSR]= 011b、DRDY 输出频率为4K

CLOCK[OSR]= 010b、DRDY 输出频率为 8K输出频率8K μ s

CLOCK[OSR]= 001b、DRDY 输出频率为 4K、如数据表所述应为16k

您可以帮助检查在 DRDY 输出上实现16K 所需的任何更改吗?

石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

     客户用于 M04 ADC 的主时钟的频率是多少? 您是否是说当 OSR[2:0]设置为011b 和001b 时、客户获得的数据速率为4ksps?

    请将客户和项目名称放入此主题标题上方的注释字段中吗?

    此致、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    主时钟频率是8.192M、是的、当 OSR[2:0] 设置为011b 和001b 时、客户仅获得4kbps 的数据速率。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    当 OSR[2:0]设置为011 (即 OSR 设置为1024)时、M04 ADC 的 ODR (输出数据速率)将为4ksps、这是默认的 ODR。  当 OSR[2:0]设置为001并将 OSR 设置为256时、M04 ADC 的 ODR 将为16ksps、请参阅数据表中的下表。 肯定有什么问题。   在对时钟寄存器进行编程后、客户是否回读了时钟寄存器以仔细检查 OSR[2:0]的设置? 如果是、请共享客户的时间(SCLK、/CS、DIN 和 DOUT)以写入和读回时钟寄存器。 另外、请告诉我客户对寄存器进行编程的过程。

    同样、 你能否将客户和项目名称放置在此主题标题上方的注释字段中?

    BR、

    戴尔