This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:INL 图

Guru**** 2963320 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386041/ads42lb69-inl-plot

器件型号:ADS42LB69

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我想知道您是否可以  为此 ADC 提供一些 INL 图、即在70 MHz - 250MS/s 处?

此外、TI 是否有设计支持工具来根据正弦波 ADC 数据计算和绘制 INL、就像使用"High Speed Data Converter Pro"来计算其他参数一样?

此致、Jean-Luc Bolli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean:

    遗憾的是、我们无法共享用于数据表的原始 INL 数据。

    HSDCPro 没有计算和测量 INL 的选项。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    感谢您的快速回复。 我会尝试自己测量这些特征。 我认为这对于16位 ADC 而言相当具有挑战性?

    此致、Jean-Luc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Luc:

    是的、甚至更困难、实际上当您使用16位 ADC 测量 INL 时、噪声会很长、而 ADS42LB69就是这样。 您需要确保遍历每个代码以正确计算 INL。

    此致、

    Rob