This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:TI-JESD204-IP 可实现的最小确定性延迟是什么

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388784/ads54j69-ti-jesd204-ip-what-will-be-the-minimal-deterministic-latency-achieved

器件型号:ADS54J69

工具与软件:

您好、Amet:  

   我想知道使用 ADS54J69 ADC 器件和 TI JESD204 IP 实现的总最小确定性延迟。 我需要具有从施加在 ADC 输入端的信号到 FPGA 内部可用并行样本的瞬间延迟、以便针对目标应用实现最小化。   

谢谢

Kuldip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuldip:

    很难通过这种方式预先计算数字。 JESD 链路的许多组件具有不同的延迟。 快速实现确定性延迟的理想方法是测量延迟、并为释放缓冲器延迟添加足够的裕度以覆盖所有可能的变化。

    如果您对最小延迟 值感兴趣、唯一的方法是测量扫描运行条件下回收的多个链路/电源的延迟、并为所测量的最坏情况下的延迟添加允许的最小裕度。  

    典型延迟约为120ns-200ns、但同样、这是基于所看到的平均值。  

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet:  

      谢谢你。 TI 是否有可能对硬件上的此延迟进行基准测试? 如果延迟结果为120ns 左右、那么我将能够在应用中使用此 ADC 器件。

    谢谢你

    Kuldip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuldip:

    遗憾的是、TI 未对该数字进行基准测试、因为延迟会随每个 LMFS 模式、通道速率、FPGA PHY 架构和 PHY 解串模式而变化。 也可以根据 FIFO 同步架构(因为弹性缓冲器本质上是交叉 FIFO 的时钟域)、延迟会改变另一个1-2个内核时钟周期。

    由于这些限制、TI JESD IP 的架构采用了挂钩来轻松测量确定性延迟、以便客户可以对其设置执行分析。

    如果您能告诉我 LMFS 模式和通道速率、我或许能够计算一个粗略的数字、但理想的方法是使用您选择的 FPGA 开发套件来设置 EVM。  

    此致、

    阿米特