This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:使用不带 PHI 板的 EVM

Guru**** 2870070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389128/ads131m08evm-using-evm-w-o-a-phi-board

器件型号:ADS131M08EVM

工具与软件:

团队、  

您能帮助回答以下问题吗:

我的客户希望在没有 PHI 板的情况下使用主 ADC 板、因此他们只需确保可以通过引脚接头驱动 SPI 接口。  文件似乎表明可以这样做。  您能确认吗?  

此外 、如果他们不使用 PHI 板、则需要为 ADC 主板提供什么?  

  • 功耗?
  • 时钟?等  
  • 可以通过更改板上的分压电阻器来调节电压输入、对吧?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Viktorija:

    请查看以下建议:

    • AVDD、IOVDD 电源
    • 通过使用 JP10跳线、主时钟可以来自 EVM 上的外部时钟源 Y1。
    • 可以使用内部电压基准。
    • 是的、可以使用 EVM 上的电阻分压器。
    • /SYNC/RESET 引脚 已通过 EVM 上的 R59上拉至高电平。
    • 使用/DRDY 检索数据是最佳 选择。

    BR、

    戴尔