This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8501:23位数据被输入 DAC8501E 时的运行方式

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389492/dac8501-behavior-when-23-bit-data-is-input-to-the-dac8501e

器件型号:DAC8501

工具与软件:

e2e.ti.com/.../DAC8501E_5F00_23bitDataIn.pdf

你好、Jones

 

感谢您的答复。

 

我将连接我得到的波形。

我希望这在某种程度上有所帮助。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirai-San:  

    感谢您分享这些其他详细信息。  

    您能否在意外的输出漂移期间直接测量 DAC 输出? 您的原理图中 VREF 的值是什么?

    在第一个波形中、看起来运算放大器输出返回到0V。 在此期间您是否发送了另一个 DAC 代码? 还是输出会自行变化?  

    在波形1和2之间、通道4的刻度设置为5V/div、但波形1的输出看起来比波形2高得多。 每组 CS 低电平到 CS 高电平是否会先递增输出、然后最后递减输出?  

    每个 SCLK 脉冲之间的高电平时间有多长? 约75us?

    此致!

    Katlynne Jones