This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1100:当时我在官网上买了5台 ADS1100A1IDBVR、但在测试中发现2台异常、3台正常。 您能不能让工程师帮忙看看并解决这个问题?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1100, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387679/ads1100-i-bought-5-ads1100a1idbvr-on-the-official-website-at-that-time-but-during-testing-two-were-found-to-be-abnormal-and-three-were-normal-could-you-please-ask-the-engineer-to-help-take-a-look-and-solve-it

器件型号:ADS1100
主题中讨论的其他器件: ADS1114

工具与软件:

J9端子的第一个和第二个引脚是4 -20mA 采样电路的输入端子。 4 -20mA 信号流经电路的120R 采样电阻、在电阻器两端产生电压。 ADS1100A1收集该电压并将其转换为 I2C 数字信号、该信号由 ADUM1250隔离并与微控制器进行通信。 当 J9的端子1和2挂起(空载)时、ADS1100A1的输出信号处于满容量、即 FFFF、导致测量异常。 当 J9端子连接到信号线路时、即使信号线路的输出电流为0A、ADS1100A1输出数据仍可能为0 (即0000)。 然而、当 J9的1和2端子短路时(即不通过外部电流输入)、输出仍处于满容量(FFFF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关器件的异常行为与正常行为的更多详细信息?

    当  J9的端子1和2挂起(空载)或短路时、您希望看到什么读数输出?  

    如果没有信号、则在未连接到4 -20mA 环路时该感兴趣的读数是多少? 这是否会影响其他测量?

    是否也考虑过使用 ADS1114而不是 ADS1100? 这是器件的更新版本、具有相同的功能和更好的性能规格:  ADS1114数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    天使