This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:混叠功能

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1390064/ads1014-q1-aliasing-function

器件型号:ADS1014-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户在设计 ADS1014-Q1时遇到了一些问题、需要与您确认以下问题:

1.什么是  ADC 采样频率一半的具体范围;

2.什么是 不需要的信号, 什么是范围?

3. fmod /2的含义和价值是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的提问!

    Unknown 说:
    1.  ADC 采样频率一半的具体范围是多少;

    这将与客户使用的数据速率有关、奈奎斯特标准要求采样频率必须至少是输入信号最高频率的两倍、否则信号信息将丢失。   

    例如、 128sps ADC 输出速率会将输入限制为64Hz。  

    Unknown 说:
    2.  无用信号的含义是什么、 范围是什么?[/QUOT]

    无用信号将指在传感器信号之外拾取的任何信号。 潜在的不需要的信号可能会出现混叠、传感器接线拾取的内部噪声、或者电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)产生的外部噪声。

    如果采样频率小于最大输入信号频率混叠的两倍、则会产生不必要的信号。 在大多数情况下、可通过在模拟输入上使用一阶电阻电容(RC)滤波器来减少混叠。

    Unknown 说:
    3.  fmod /2的含义和价值是什么?

    根据 第7.3.2节 如下数据手册:对输入信号进行采样的频率称为采样频率或调制器频率(fmod)。  fmod = 250kHz、fmod / 2将等于125kHz。  

    Δ-Σ ADC 基于过采样原理构建而成、在该原理中、Δ-Σ 调制器会对多个读数求平均值并输出其平均结果。 根据此原理、Δ-Σ ADC 的输出数据速率通常比频率 fmod 的输出数据速率低数百倍。  

    此致、  

    Andrew

    [/quote]