This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC108S022:需要测试支持来读取 ADC108S022CIMTX/NOPB 的电压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1390137/adc108s022-need-test-support-to-read-voltages-for-adc108s022cimtx-nopb

器件型号:ADC108S022

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们有我 基于 MX8MP 的平台和 ADC108S022CIMTX/NOPB 已组装在其中。 我准备了一个 shell 脚本来读取 ADC 芯片的电压、该芯片使用了 readymade ADC_test 二进制文件和以下命令。

"./adc_test best"

其他详细信息:

./adc_test -h
A5 IIO AD 测试 v2.0
请选择正确的版本!

根节点@:~μ C/IMX8_PERIPLE_TEST/bin#./adc_test best
A5 IIO AD 测试 v2.0
打开/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw 失败!

使用该 ADC_TEST 二进制文件时、它始终会找到 /sys/bus/iio/devices/iio:device0并尝试读取所有属性。 在本例中、 ADC 在 device1下而不是 device0下进行检测。

您能否帮助我提供动态版本以正确读取输入电压和所有其他属性?

谢谢!

Maulik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maulik:

    我们当前没有任何可用于此器件的软件、这似乎是与 MCU 相关的查询。 我建议您寻求软件开发人员的支持或您所使用的特定微控制器的支持。 因此、我将结束该主题。

    此致、
    Joel