This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:ADC 射频输入阻抗问题

Guru**** 2685815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388812/ads52j65-adc-rf-input-impedance-question

器件型号:ADS52J65

工具与软件:

您好!

我想询问一下 ADS52J65的射频输入端口、 我已经仔细检查了 TI 提供的数据表、但是我找不到任何关于射频输入端口阻抗的信息。

您能否提供 ADS52J65上 AIN 端口的阻抗? 我们计划使用20 -50MHz 频率范围内的信号。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    的数据表中提到了输入等效电路 图61. . 您可以在所需频率进行仿真、以得出阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我已经尝试应用数据表中图61中的信息。 计算值似乎转换为几欧姆。 但是、如果不知道 IC 侧的负载、此计算将不起作用。

    为什么没有单独指定 IC 输入端口的阻抗是有原因的吗? 如果像其他 IC 的射频输入阻抗那样提供、这将在设计和节省时间方面大有帮助。

    感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非缓冲 ADC。 数据表提到了等效输入图。 这里有2个开关 S 和 SZ。 我想当 S=1时、您对阻抗感兴趣。 您必须使晶体管 SZ 开路。 和 S 晶体管应替换为相应的 Ron。

     此输入阻抗随频率而变化、因此数据表中没有提及特定阻抗。