This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81402:关于 DAC81402双极输出模式(-5V 至5V)的问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386499/dac81402-questions-for-bipolar-output-mode--5v-to-5v-of-dac81402

器件型号:DAC81402

工具与软件:

大家好、我是 Kwonjoon Lee。

我们想询问一些有关 DAC81402数据表中的图8-1的问题。
(www.ti.com/.../dac81402)

(问题)

1. 我们是否应该分别向 AVDD 和 AVSS 施加5V 和-5V 电压来生成双极 DAC 输出? (对应于-5V 至5V)

2. 我们是否应该将 REFGND 和 SENSEN 引脚接地(0V)以便获得双极 DAC 输出? (对应于-5V 至5V)

3. 能否为"电阻增益网络"提供更详细的电路?

  根据 DAC81402数据表中的表8-1、双极 DAC 输出的寄存器设置(-5V 至5V)会产生对应于4的增益因子。

  但是、我们无法了解包括"电阻器增益网络"(位于图8-1的右下角)在内的模拟电路如何将增益系数设置为4。

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwonjoon:

    1) 1)是、您需要为 AVDD 提供至少+5V 的电压并为 AVSS 提供-5V 的电压、才能生成+/-5V 的双极 DAC 输出。  

    2) 2) 是的、这两个引脚应接地。

    3) 3)我将询问设计人员有关电阻增益网络的更多信息。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kwonjoon:
     
    图仅是正确的和  电阻器增益网络 将设置为  反相端子到 GND 的总 IN 电阻为~40k/3。
    如果需要更多详细信息、请告诉我。
     
    此致、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    非常感谢您先前的回答。


    (附加问题)

    情况
    1) 1)我们使用"单极输出模式(0V-5V)"、和
    2) 2)我们将"SENSENSENSEN"引脚接地(0V)、

    应该是总电阻(在输出缓冲放大器的反相端子的节点处)
     在查看包括"电阻器增益网络"在内的电路时、发现电阻器增益为~40k Ω?
    (在该观察和计算中、我们不考虑连接到"SENSEP"引脚的40k Ω 电阻器)


    此致、
    李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kwonjoon:

    下面是 DAC81402 0 - 5V 输出范围的等效电路图。 正如您在图中看到的、 电阻增益网络将为"OPEN"。




    希望这对您有所帮助。

    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我非常感谢您的回答。
    这是最后一个问题。

    (最后一个问题)

    如果我们在数据表的图9-1中使用单极输出模式(0V-5V)、  
      DAC81402的输出缓冲器放大器的拉电流或灌电流(DC)将低于100uA
      由于电机控制模块的同相放大器输入(在图9-1中)是高电阻节点、和
      输出缓冲放大器周围的内部反馈电阻仅为40k Ω。

      在这种情况下、我想问一下 DAC81402的 AVDD 电源电压是否可以降低到5.5V。
      (根据数据表的图7-31、对于对应于~μ A 5mA 的拉电流、只需对应于~0.5V 的余量)


    此致、
    李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kwonjoon:
      
    谢谢你的客气话,我来这里回答尽可能多的问题,这 对我来说不是问题。
     
    是的、回答正确。 您可以将电源 AVDD 电压降低 到5.5V 以下,因为 DAC81402输出 放大器仅供应0.1mA (远小于5mA )  
      
    希望我能够澄清您的疑问。
      
    谢谢!
    Sanjay