This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001B:DAC11001B 0-5V

Guru**** 2504955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC11001B, OPA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386479/dac11001b-dac11001b-0-5v

器件型号:DAC11001B
主题中讨论的其他器件: OPA827

工具与软件:

按照 DAC11001B pdf 文档中的参考电路 、我将 研究一个原理图 、以便在配置中使用 DAC11001B、从而使其输出电压从0V 变为5V 甚至会稍高一点、获得此输出的最佳方法是什么? I 当前的主电压电源是正5V、没有负电压电源。 我想在可能的情况下使用仅以接地为基准的+5V 电源来执行此操作、但如果需要的话、我可以使用电压转换器芯片来获得负5V 电压。 是否可以简单地让基准电压运算放大器为 v-接地、为 v+接5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avery、  

    Akhilesh 将在明天审查您的问题并作出回应。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC11001B 最佳[ 使用+/-5V 或+/-10V 基准实现性能。 我建议使用 REF7050作为基准源、并在反相配置中使用运算放大器以生成-5V 电压并馈入 DAC11001B (OPA827可用作反相缓冲器)。

    如果您希望我们在 PCB 布局之前查看相同内容、请向我们发送原理图

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我设置的电流原理图。

    e2e.ti.com/.../DAC11001.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此配置可以正常工作、但您无法获得所需的 DAC110041性能。

    如前所述、使用5V 基准为 DAC 生成+/-5V 基准。 您可以保持用作 DAC 电源的+5V 电压。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 试图使用 REF7050来获得+/-5V 电压、但我只能发现分压器电路的电压从5V 变为+/-2.5V  

    或者我应该在使 VIN = 5V 并为运算放大器使用+5V 和-5V 电源时使用此配置

    其次、如果 DAC 要输出+/-5V、那么添加一个加法放大器以通过2.5V 中间电压将其转换为0-5V 是否合理、因为0-5V 是我的主要目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avery、  

    Akhilesh 正在审查、并将很快作出回应。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该使用第二个配置。

    谢谢!

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 我目前拥有的原理图:

    这会对基准电压使用第二个配置、然后添加运算放大器以在输出端执行双极到单极转换。 我最终在输出端移除了 OP828、从而达到该目的。 如果您在此当前设置中看到任何问题、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来很好。

    对于基准部分、可以有100p、而不是0.1uF。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 对于右下角的 VSS 引脚、我应该将其连接到什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要正负电源轨上3V 的最小余量。 此外、建议的最小 VCC 为8V。

    对于您的应用、我建议使用 VCC = 10V 和 VSS =-10V 来获得更好的性能。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、使用 VCC 和 VSS =+/-5V 电源无法完成此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是没有

    此致、

    AK