This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:针对 ECG 采集期间皮肤电极阻抗测量的交流导联脱落检测。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382767/ads1298ecgfe-pdk-ac-lead-off-detection-for-skin-electrode-impedance-measurement-during-ecg-acquistion

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

工具与软件:

您好!

我能不能知道如何在一步一步的过程中执行此操作、因为无论连接的导联如何、显示电极连接的 LED 都有大量波动。  

以及各个通道如何与导联相关联、从而通过 EVM 软件判断哪个导联脱落或没有。

我已经启用了交流导联脱落检测功能、导联脱落电流以及所有寄存器(LOFFP、LOFFN、LOFF 翻转和 RLD 感应位)。  

是否也必须启用 WCT 和增强导联通道?  

如何计算 ECG 数据采集后的阻抗、以便设置一个最小阈值来了解电极连接是否良好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiksha、

    感谢您发帖。

    EVM GUI 上的 LED 指示灯仅用于直流导联脱落检测。 这些 LED 反映比较器输出的状态、在状态字的 LOFF_STAT[4:0]位中报告。 它们不能与交流导联脱落检测一起使用。

    如果不使用 WCT 或增强导联计算、则不必在 ADS1298中启用它们。

    阻抗计算必须在后处理中根据在导联脱落频率下采集的信号的振幅进行。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。  

    我是否可以知道、对于阻抗计算部分、我究竟如何设置交流信号的导联脱落频率并采集其振幅、从而了解特定的电极连接是否良好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samiksha、

    有关如何实现交流和直流导联脱落检测的更多详细信息、请参阅 ADS1298数据表的第39-40页。 连接状态的确定完全由用户根据自己的试验和分析来决定。

    我们在 ADS1298产品文件夹中提供了一些应用手册和文章、它们可能也会对您有所帮助:

    https://www.ti.com/product/ADS1298#tech-docs

    您可以在下面的 BIOFAQ 页面上找到其他有用的建议。

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    您能告诉我如何在 ADS1298电路板上执行上述操作来进行交流导联脱落检测吗? 我对它有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiksha:

    您有什么具体的问题? 数据表中详细介绍了交流导联脱落功能及其寄存器设置。 您可以将外部引线式电阻连接到 ADS1298 EVM 上的任何输入通道。

    获取数据后、您可以在时域或频域中分析波形的幅度、并转换为阻抗。

    此致、

    Ryan