This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:外部电阻器匹配和误差消除

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385562/ads8686s-external-resistor-matching-and-error-canceling-of-them

器件型号:ADS8686S
主题中讨论的其他器件: OPA192

工具与软件:

您好!

我仍在为 Vbias 和泄漏电流而苦恼...

数据表提到:  

我会按 以下原则解释有关的职位:

例如:

  • 选择的范围:+/- 5V
  • => Vbias = 1.8V
  • Rext:两者均为10k

这样、如果 AnalogInputVoltage 为3.6V (2xVbias)、则可能会发生"消除外部电阻器产生的任何其他偏移量误差"、因为那时通过 Rext 引入的压降是相同的。
当外部电压不同时、必须存在偏移误差、当测量负输入电压时、偏移误差甚至会更糟。

也许您可以解释一下...

此致
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    "外部电压不同时"是什么意思?  您是否正在按照您的模型进行操作、或者您是否直接使用过 ADS8686S?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉迟到的答案。  

    使用"外部电压"时、我指的是"AnalogInputVoltage"(在 LTspice 屏幕截图中提到)。

    我是理论上的模型(目前没有硬件)。
    除其他外、我们将使用 ADS8686S 进行无源(分压器)内部电源反馈测量。
    我们要考虑 分压器阻抗的影响。

    我的一位同事在平均时间内认为、外部电阻器会消除额外的失调电压误差、但会引入显著的增益误差。
    该误差将取决于外部和内部(1MEG)电阻之间的比率...

    我希望您现在能更好地理解我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    不用担心迟到!  我明白你在说什么了。  可以校准增益、或者您可以考虑在 ADC 输入之前放置一个与我们在 ADS8686SEVM-PDK 上整合的缓冲器类似的缓冲器。  通道 BIN1 (第31页的左上角)使用具有电阻分压器输入的可选 OPA192。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    所以我的同事是对的、不低阻抗信号源会导致增益误差。。。
    由于误差取决于外部阻抗与内部阻抗的关系、因此它也会随内部阻抗的15%容差而变化。
    是这样吗?

    我的系统中无法进行校准、因为我要测量静态电源电压(使用电阻分压器的无源电压)、我无法将其调节到校准点。

    在这种背景下、我认为数据表中标记的以下句子会产生误导、  

    这个错误(提到了对的取消  外部串联电阻引起的任何额外增益误差 )

    在本例中、3k 外部电阻器会引入0.3%的增益误差、但没有额外的失调电压误差。

    此致、Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    让我稍微向您介绍一下此参考设计、我很想了解在不使用 OPA 和 INA 的情况下会产生什么结果:

    TIDA-01576  -具有16位1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计