This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:通过 DMA 接收连续长长度数据

Guru**** 2847110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198, ADS1194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1390570/ads1198-receive-continuous-large-length-data-over-dma

器件型号:ADS1198
Thread: ADS1194中讨论的其他器件

工具与软件:

我将 ADS1198与 DMA 配合使用、 我将芯片配置为 RDATAC 模式、可获得19字节的数据帧。

现在、我希望一次读取多个帧、以便可以处理较大的数据块、而不涉及每个19字节小帧的 CPU。 如何配置芯片以一次读取多个帧? 我曾尝试增加缓冲区和 DMA 长度、但在 SPI 事务完成之前在 DRDY 引脚上收到中断、我无法使其正常工作。

对于19个字节、SPI DMA 配置运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lolo:

    感谢您发帖。

    ADS1198没有内部 FIFO。 因此、无法在单个 DMA 事务中读取多个转换结果。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我查看过数据表、在数据检索部分、我找到了以下部分。 这与在单个事务中通过 DMA 读取的多个数据或其他事务有关吗? 根据我的理解、连接多个 ADS1198器件时应该使用 DAISY_EN、从而能够同时从所有器件中检索转换数据。

    ADS1194/6/8还提供多回读特性。 只需提供更多的 SCLK、就可以多次读取数据、在这种情况下、MSB 数据字节在读取最后一个字节后重复。 CONFIG1寄存器中的 DAISY_EN 位必须设置为"1"才能进行多回读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lolo:

    否、该功能不是指一次读取多个转换结果。 相反、这意味着可以通过发送额外的 SCLK (即扩展 SPI 帧长度)多次读取相同的转换结果。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。