This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:默认序列发生器行为

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391223/ads7865-default-sequencer-behavior

器件型号:ADS7865

工具与软件:

假设在上电时没有更改配置寄存器。 默认的通道序列是什么? 默认情况下、序列发生器寄存器为0x000。 这意味着序列长度为0 = 禁用序列发生器。 目前还不清楚这是什么意思。 ADC 是否在 CHA0和 CHB0的输出数据之间切换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

     

    感谢您的提问!

     

    正确、默认情况下序列发生器已禁用、因此它仅从 CHA 和 CHB 输出1个通道选择。 默认情况下、通道选择为 CHA0+/-、CHB0+/-、因此如果在上电后或默认设置下启动转换、输出数据将适用于这些通道选择。

    在不启用序列发生器的情况下、在更个别情况设置的情况下、可以通过写入配置寄存器并为 C1和 C0设置不同的值来更改通道选择。  配置后、数据将在下一次转换完成后输出。

    数据表上的图32显示了一个有关其工作原理的好示例。

     

    此致、

    Yolanda