This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4128:ADS4128和 ADS4149的比较

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149, ADS4128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388359/ads4128-comparison-of-ads4128-and-ads4149

器件型号:ADS4128
主题中讨论的其他器件:ADS4149

工具与软件:

一位客户考虑根据分辨率以相同的电路配置以不同的方式使用 ADS4128和 ADS4149。

请告诉我以下两点

1、 引脚分配在以下各部分有所不同。

  用与 ADS4149相同的方式连接 NC 引脚是否有问题?

  或者、如果可能存在噪声泄漏、是否需要将 NC 引脚保持未连接状态?

ADS4128/ADS4149
33引脚 NC/D0
34引脚 NC/D1

2. 虽然分辨率不同、但在相同条件下、ENOB 似乎大致相同。

 您能告诉我原因吗?

  是否需要使用 ADS4149调节或创建电路以提高分辨率?

  如果有任何相关的应用手册、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi 

    1) 1)是的、您肯定会有噪声、除非端接 ADS4149上的两个 LSB。 我不建议将这两个引脚悬空。

    2)并非完全正确、ADS4149是运行速度为250MSPS 的14位器件、其 SNR 增加1.5dB。 因此、如果以200MSPS (如 ADS4128)的速率运行、它将增加大约+2dB。

    请记住、这两款器件是两种不同的设计、因为其中一款来自 Nat Semi 采集。 为了实现特定的 SNR/ENOB 规格、设计人员在采样和保持电路内部需要进行权衡。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    感谢你的评分

    我理解你的答案2 )。

    很抱歉我键入了拼写错误、是否会再次通知我已修订1)?

     1)'是 ADS4128 33~34引脚(NC)可以连接任何输出侧?

       (重复使用与 ADS4224的 D0和 D1输出相同的接线。)

       或者、是否需要将 NC 引脚保持未连接状态?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    请通过 ADS4149上的0.1uF 电容器将这两个引脚端接至接地。

    然后、如果您放入 ADS4128、则可以重复使用相同的接线。

    相应输出阻抗应该是有效的。  

    但是、如果您真的打算这样做、让我仔细检查设计、确保没有遗漏任何内容。

    请给我几天时间来确认并与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我从设计回传、按照您的建议、将 ADS4149替换为 ADS4128应该没有问题。

    只需按上述方式端接两个 LSB。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您的回复和确认、

    这些问题得到了澄清。

    此致、

    Satoshi