This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:电源设计(VCC 和放大器;VSS 引脚)

Guru**** 2386350 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1390083/dac81408-power-supply-design-vcc-vss-pins

器件型号:DAC81408

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们在一个设计中使用 DAC81408E。 DAC 的输出连接到伺服驱动器的模拟输入、输入范围为+/-10V 差分。  
您能否建议使用尺寸最小的功率器件。  

在我的设计中、目前有12V、5V、3.3V 和1.8V。 因此、我主要需要为模拟输入生成-12V。  
请为此建议解决方案。

谢谢
Vjohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vjohn:
     
     如需获取-12V 电源、请参阅此参考设计链接"用于 DAC81416高电压输出的优化电源电路解决方案"。 在文档中、您可以看到建议使用-24V 的 Rfb1/Rfb2、您可以选择适当的方法来获得 -12V 功率输出。
     
    谢谢!
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您提供的宝贵信息。  

    您能否验证随附的相应电源设计的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vjohn:
     
    这看起来不错。 请继续。
     
    谢谢
    Sanjay