This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J59EVM:采集板和编程查询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391248/tsw14j59evm-capture-board-and-programming-inquiry

器件型号:TSW14J59EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10EVM

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我注意到 TSW14xxx (DAC39RF10EVM 的采集卡是 TSW14J59EVM)使用 Intel PSGRegisteredArriaRegisteredV GZ FPGA。  
我想知道我们是否可以使用 IntelRegisteredQuartus 自行对 FPGA 进行重新编程。 因此 无需外部 FPGA (我们只需购买评估板)
此外、您可以提供任何 EVM 源代码(ADC DAC)、以便我们能够简化编程任务

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSW14J59EVM 包含一个 Xilinx/AMD Kintex UltraScale+ FPGA。 您可以使用连接到板上 USB/JTAG 接口的 micro-USB 电缆对 FPGA 进行编程。 此外、电路板上有一个 JTAG 接头、因此您还可以选择使用 Xilinx JTAG 电缆。 唯一需要做的就是在 FPGA 上安装 Xilinx 电缆驱动器。  Altera USB Blaster 与此 FPGA 不兼容。  

    很遗憾、TI 不会共享 TSW14J59EVM FPGA 上设计的源代码(因为它主要用于评估、无法进行定制)。 如果您想要评估 DAC 或者您想构建自己的用于与 DAC 交互的定制 IP、请告知我们。

    此致、

    阿米特