This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:它是否能够同时支持12位和16位

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392593/dac80508-can-it-support-both-12bit-and-16bit

器件型号:DAC80508

工具与软件:

客户希望检查是否可以将 DAC80508用于12位和16位应用、以便实现更兼容的设计。

如果要使用12位配置、高12位有效还是低12位有效数据输入 D[15:0]? 您能帮忙检查一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    12位数据将是高12位。  

    此致!

    Katlynne Jones