This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J91:ADS52J91 Jesd204B 卡在代码组同步上

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1390372/ads52j91-ads52j91-jesd204b-stuck-on-code-group-synchronization

器件型号:ADS52J91

工具与软件:

您好!

我们将 ADS52J91连接到 Xilinx UltraScale+板。 我们面临 JESD 内核卡住的问题
不会进入 ILA 和/或数据模式。 有人以前有过这样的问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 SYNC 信号为低电平时、设备会发送 K28.5字符。 如果 FPGA 未将 SYNC 拉至高电平、器件会继续发送此 CGS 信号。 您可以检查 FPGA 中 SYNC 信号的状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们已经发现 SYNC 信号不正确、这是导致该问题的原因。 就像您提到的。