请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3660EVM 主题中讨论的其他器件:ADC3660、 CDCE6214
工具与软件:
嗨、团队:
ADC3660 DCLKIN 来自 CDCE6214 OUT4_P、标记为 InternalDCLKIN_P
InternalDCLKIN_P 上的输出格式和电压是多少? 我很担心、因为 DCLKIN 绝对最大值为2.1V、CDCE6214的电源为3.3V。 此外、PRIREF_P 为 DNP、因此未偏置。
此致、
Hayashi