This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:TX7332输出模式和电源能力

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391763/tx7332-tx7332-output-pattern-and-power-capabilities

器件型号:TX7332

工具与软件:

您好!

我有关于 TX7332输出功能的一些技术问题:  

  1. TX7332是否可以在每个通道上支持不同的图形分布? 也就是说、它可以在不同的通道上同时传输独特的图形吗?

  2. TX7332能够在多长时间内支持每通道5W 的输出时间平均功耗? 我想知道这一点、因为 IC 似乎可以支持高达100V * 1.2A 的峰值功率、但不确定不同功率级在哪个点会发生热关断。  

  3.  TX7332可以支持哪些输出基频? 例如、如果我想输出方波、TX7332可以支持600kHz 和200kHz 中心频率吗?  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面查找您的问题的答案:

    1. 尽管器件具有多个图形分布、但选择用于发送的图形分布对于一组16个通道(1-16或17至32)是通用的。
    2. 要计算此值、您可以参阅数据表中的"热性能信息"部分、其中我们提供了器件的热阻、单位为 degC/W 此值约为20.8C/W 这意味着、对于每1W 的功率损耗、器件平均温度会增加~20.8C。 器件关断温度为~110°C。 根据上述2个数字、您可以计算在器件不关闭的情况下可能的最大平均功率耗散。 如果系统的环境温度为30°C、则温度的最大可能升高值为80°C、而不会触发关断。 这相当于~3.85W。  
    3. 是的、可以将低频模式编程到器件中。

    谢谢。此致

    Savyan