This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1418EVM:用于 ADS4129EVM 的数据采集 EVM?

Guru**** 2810025 points

Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM, ADS4129EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374626/tsw1418evm-data-capture-evm-for-the-ads4129evm

器件型号:TSW1418EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4129EVM、TSWDC155EVM

工具与软件:

TSW1418是否会与 ADS4129EVM 配合使用?  它们都是通过 FMC 传输的 LVDS、但我没有看到夹层板上的引脚对齐。  如果不是该数据采集 EVM、那么应该使用哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外需要说明的是、我目前有 FMC-ADC 适配器夹层板。  TSW1418上的 FMC 引脚似乎根本与 FMC-ADC 适配器卡上的 FMC 引脚不对应。  那么、我如何针对任何数据采集卡来调节 ADS4129EVM?  是否有任何可与 ADS4129EVM 配合使用的工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您是否有 TSW1418?

    最好使用 TSWDC155EVM 来代替此接口。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rob、我们没有 TSW1418。   TSWDC155EVM 的文档未提及它是否可以与 HighSpeedDataconverter Pro 软件配合使用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有想法了解 TSWDC155EVM 是否可以与 HSDC 专业版 GUI 配合使用?  我们需要软件的 FFT 输出功能、因此我们首先需要数据采集板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我正在为您查看此内容、并将在接下来的几天内作出回复。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉这里出现延迟、您仍然有兴趣使用 TSWDC155EVM 进行设置吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    我对任何能够让我查看来自  ADS4129EVM 的实时 FFT 且可通过购买的数据采集 EVM 都感兴趣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我将关闭此帖子并与您离线协作。

    请留意我的电子邮件。

    谢谢!

    Rob