This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7612:替换 DAC7621

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7821, DAC7621, DAC7624, DAC7822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1390790/dac7612-replacement-dac7621

器件型号:DAC7612
主题中讨论的其他器件:DAC7621DAC7624DAC7822、DAC7821

工具与软件:

由于 DAC7621现已停产、您能否建议更换它?

它需要是一个12位并行 DAC。 请您至少活跃5年

MFG

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Markus:

    这里列出了我们的12位、电压输出、并行接口、单通道 DAC。  

    https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#84=8%3B12&116=Buffered%20Voltage&1345=1%3B1&1918=Parallel&

    DAC7624与 DAC7621类似、但有4条输出通道。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢快速响应。

    所有这些器件都缺货、也很难在其他供应商处买到。  这些组件是否在其生命周期结束附近?

    4通道 DAC 也可以正常工作并持续至少几年...

    祝你一切顺利!

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:  

    检查时、您是否登录了 TI.com 帐户? 这些器件应该有库存(我看不到任何缺货)、供应商库存最终将得到补充。  

    所有这些器件均没有即将停产的 EOL。 如果您想要更加现代化的并行器件、我们还提供 DAC7822和 DAC7821。 这些是非缓冲的 MDAC 器件。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我已登录、但所有这些组件都缺货...



    祝你一切顺利

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:  

    感谢您的分享。 我将进行深入研究、但有一个说法仍然正确、那就是所有这些器件都没有即将停产的 EOL。

    此致!

    Katlynne