This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DVDD 最大输出电流

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, ISO7641FC, ISO7641FM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380916/dac8775-dvdd-maximum-output-current

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件: ISO7641FCISO7641FM

工具与软件:

嗨、团队:

 当 我阅读数据表9.2时、 我 注意到 DVDD 连接至 ISO7641的 VCC2。  

但 DVDD 只连接一个芯片 ISO7641、另一个芯片的电源如何呢?  我是否可以使用 DVDD 为2个芯片 ISO7641供电? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    根据 ISO7641的典型电源电流、DAC8775的内部 DVDD 应能够支持两个 ISO7641。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、正如 ISO7641的数据表所示、  

    Icc2的最大值 大于5A、EN1=EN2=0V 时除外。 在其他情况下、DVDD 的功率不支持两个芯片。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    是否有任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    您期望从两个  ISO7641获得多大的电源电流? 我们不应基于数据表中的最大值、而是使用应用中的预期电流。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,


    我认为简单的答案是、您可以使用 DVDD 为两个 ISO7641器件供电。 但是、这样做有一些限制。

    ISO7641电流消耗取决于数据速率以及输出需要驱动的电容大小。 如果电容较低、时钟速率为1Mbps、那么我认为这不会是问题。 查看 ISO7641FC 数据表、VCC2在5V 时的典型电流约为2.6mA。 总共可以5.2mA 驱动两个器件。 此器件的最大值约为3.9mA。

    如果它们使用的是 ISO7641FM、则电流可能会比每个器件的典型4.6mA 高一点。 6.7mA 处的最大电流肯定更高、但这可能过高。

    对于 DAC8775、数据表中规定的最大负载电流为10mA。 同样、对于 ISO7641FC 器件、这应该是允许的。


    Joseph Wu