This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:针对40kSPS 时的 Vrms

Guru**** 2385470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391263/ads125h02-for-vrms-at-40ksps

器件型号:ADS125H02

工具与软件:

嗨、团队:

我在增益=128的情况下在实际器件上绘制了 Vrms 特性曲线、以了解它是否如数据表 P22的表2所示。
结果如数据表中所示、40ksps 时除外、但40ksps 时存在很大差异。 (__LW_AT__结果如数据表中所示、40ksps (约2.5)除外。
我想知道这是否是因为内部时钟在40ksps 下变化、这可能会导致差异。
此外、如果偏差不正确、作为设置值、我是否需要注意任何事项?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    您能否发布数据(好和坏)以便我们了解您在低数据速率和高数据速率下所测量的对象?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    检查 Vrms 值。
    在40KSPS 下、数据表值约为1.8、但实际测量值约为2.5。
    在其他采样率下、值与数据表中的值相同。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    您是如何测量数据的? 您能说明确切的设置吗?

    您是在使用我们的 EVM 还是使用您自己的定制电路板?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    如何使用 EVM 进行测量。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    在我的上一篇文章中,我问:

    您如何测量数据? 您能否描述确切的设置?

    您能回答我的问题吗? 越详细越好。 如果可以、请包含图。

    另一方面、您提供给我们的信息越少、解决您的问题所需的时间就越长。 所以,请帮助我们,帮助你

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    寄存器设置如下

    [ADS125H02寄存器设置]
    ID 61
    STATUS0 01
    MODE0 80
    模式1 00
    模式2 00
    模式3 00
    REF 0A
    OFCAL0 00
    OFCAL1 00
    OFCAL2 00
    FSCAL0 00
    FSCAL1 00
    FSCAL2 40.
    IMUX FF
    IMAG 00
    RESERVED 00
    模式4 5B
    STATUS1 00
    Status2 01

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamashita Ryu:

    您将显示 MODE1 = 00、设置 DELAY = 0000。 当数据速率= 25.6kSPS 或40KSPS 时、不建议这样做、并显示在数据表(和下面的数据表中)中

    我在 EVM 上尝试了 delay = 0000和 delay = 0001、并将结果报告如下。 可以看到、在延迟= 0000时、与延迟= 0001时相比、"噪声"几乎翻了一番。 不过、这个实际上不是噪声、而是趋稳误差

    延迟= 0001 (噪声= 372.5个代码)

    延迟= 0000 (噪声= 637.8代码)

    -Bryan