This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:关于转换后读取的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS8584S, ADS8588SEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1391535/ads8588s-questions-about-read-after-conversion

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件: ADS8584S

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我对 ADS8588S 和  ADS8584S 有疑问。

问题1

ADS8588S 配备了8通道 ADC、但当在转换后仅读取4个通道(CH1至 CH4)时、仅将"CONVSTA"置为"1"并使用"图2"。 数据读取操作时序图"和‘图4:并行数据读取操作、CS 和 RD 分离"。 (CONVSTB 固定为"0"、未使用)

是这样吗?

问题2

如果我只读取 Q10的4个通道、ADS8588的 tCONV (转换时间)是否需要3.7至3.9us?
由于 ADS8584的 tCONV 是2us (典型值)、我想知道是否可以缩短该时间。

问题3

如果将 ADS8588SEVM-PDK 中安装的 ADS8588S 替换为 ADS8584S、除了从8个通道减少到4个通道之外、是否有其他问题?
例如、电路板上 J9连接器引脚的引脚分配是否有任何变化、或者是否有任何引脚不再使用?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    对于 Q1 -是的、正确。  BUSY 置位为低电平后、在转换完成后读取。

    对于 Q2 -您不能更改转换时间。  您在上面看到的3.7到3.9uS 是基于使用内部转换时钟的无过采样情况。

    对于 Q3 -控制线的引脚相同、但模拟输入通道的引脚配置略有不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我这个问题的背景是、我想在 FPGA 内5us 内处理1个来自传感器的样本(200Ksps)数据。 由于 ADS8588S 的转换时间大约占5us 处理时间的4us、我想将其替换为 ADS8584、可将转换时间缩短到2us (典型值)。

    使用 EVM 的 ADS8588S 的转换时间最长为3.9us、因此我一直在寻找一种方法、将其缩短200ksps、

    然而、从你的回答来看、我认识到没有办法缩短这段时间。

    如果您对上述内容有任何建议、请告诉我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    ADS8584是较快的 ADC、您应该可以用该器件实现目标。