This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803EVM:配套板

Guru**** 2919050 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5803EVM, AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380724/afe5803evm-companion-board

器件型号:AFE5803EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD18

工具与软件:

您好!

我的客户想使用 AFE5803EVM、但配套板是 EOLD。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们没有此器件的备选采集卡。 如果他们想在自己的设计中使用像 AFE58JD18这样的下一代器件(16通道器件)、可以使用 TSW15J56在 JESD 接口模式下进行评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    用户指南请参阅 TSW14J56、而不是 TSW15J56。 哪项正确?

    此外、客户如何获得 TSW14J56或 TSW15J56 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,这是一个拼写错误。 应为  TSW14J56。TSW14J56看起来也已停产。  TSW14J50是 JESD 接口的新采集卡。  但我们将一次性检查 所需的所有文件是否都存在。 在购买此采集卡之前,请告知我们您将感兴趣的设备是什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE5803EVM 是客户感兴趣的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢。 没有 JESD 接口来使用  TSW14J50 、但不幸的是 tsw1400已过时。