This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:具有隐藏寄存器位的抖动控制

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389755/ads42lb69-dithering-control-with-a-hidden-register-bit

器件型号:ADS42LB69

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我想知道是否可以使用控制位来禁用内部抖动过程? 如果可以、是否可以在直流模式下使用内部 DAC 来补偿固有 ADC 失调电压?

我关注的是测量非常低电平正弦波的振幅、fin = 60 MHz、fs = 180 MS/s、电平为-50dBFS 或更低。 我看到了 ADC 器件间测量精度的相当重要的分散剂。

此致、Jean-Luc Bolli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Luc:

    让我来了解一下这一张的设计、下周早些时候与您联系。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Luc:

    遗憾的是、我们无法更改或禁用器件内的内部抖动。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    感谢您的回答。 我只能后悔。 对高级用户而言、可访问用于抖动的片上 DAC 可能是一项有用的功能。

    此致、Jean-Luc