This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:如何校准 ADS1219?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1219, OPA4277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389916/ads1219-how-to-calibrate-ads1219

器件型号:ADS1219
Thread 中讨论的其他器件: OPA4277

工具与软件:

我正在项目上使用 ADS1219。 我已选择使用2.048内部电压基准、并向其馈送-0.25至2.0伏的电压(产生-0.25的值是因为我使用锗二极管保护输入免受-0.3V 以下的影响)。

当馈入器件约0V (通常约为0.005V)时、我从 ADS1219获得-229 (高16位、下移8位)。 当我为它馈电2.000V 时、我得到大约29150。 2V 输入、我预计会是32000。 根据规格表、有一个校准选项可以将 AINP 和 AINN 输入连接到 AVDD/2;但是、我怀疑这是无用的、因为我正在使用内部基准。 不过、如果我读取器件8次并对获得的值求平均值(所有值看起来都为零)、我会从结果中减去一个零偏移。 这对我根本没有帮助。

我正在使用电压跟随器为 ADC 输入供电(使用 OPA4277运算放大器)、并在输入端测量1.999到2.000 (到四位)。 对于为什么使用291xx 而不是32000、有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、20SPS、连续、Vref_int、增益= 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randal:

    [报价 userid="416347" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389916/ads1219-how-to-calibrate-ads1219 "]根据规格表、有一个校准选项可将 AinP 和 AinN 输入连接到 AVDD/2;但是、我怀疑这是无用的、因为我正在使用内部基准。 不过、如果我读取器件8次并对获得的值求平均值(所有值看起来都为零)、我会从结果中减去一个零偏移。 因此、这根本不能帮助我。

    这是用于确定器件输入电压偏移的正确方法。 在您的情况下、它似乎非常接近于零、并且这似乎是正确的、因为这些器件的偏移不应超过4uV:

    低于最低有效位(LSB)。如果您只关心高16位(对于16位、Vref = 2.048V、1LSB = 62.5uV)、则偏移量明显小于1LSB、因此电压偏移读数仅为零。  

    您可以从 TI 高精度实验室系列"高精度实验室系列 :模数转换器(ADC)"中的以下视频了解有关为 ADC 系统执行失调电压和增益误差校准的更多详细信息| TI.com

    不过、我认为您的设置还会发生其他情况。  

    [报价 userid="416347" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389916/ads1219-how-to-calibrate-ads1219 "](上16位、下移8位)(来自 ADS1219)。 当我为它馈电2.000V 时、我得到大约29150。 2V 输入电压应该是32000。

    您的输出代码29150 (对于1LSB = 62.5uV、因为仅使用高16位)将对应于1.821875伏的电压读数。 对于所声称的2V 输入、这种误差对于器件的失调电压和增益误差而言似乎太大、无法加以考虑、这可能意味着还存在一些其他问题。

    您是否有可以分享此设置的原理图?

    [报价 userid="416347" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389916/ads1219-how-to-calibrate-ads1219 "]我将使用电压跟随器为 ADC 输入供电(使用 OPA4277运算放大器)、并且测得输入噪声为1.999到2.000 (四位数)。

    这是在 OPA4277的输入端还是在 ADC 的输入端测得的(1.999V-2.000V)? 请确保验证了 ADC 输入引脚的输入电压、因为在缓冲电路中可能存在某些情况、其中 OPA4277的输出与2V 输入电压不完全相同、这是 ADC 测量的结果。

    此外、还要确保与 ADC 的数字通信正常工作、并且输出代码读数确实与 I2C 总线上看到的内容相对应。

    此致、

    天使