This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:智能 DAC-EVM-GUI -错误1003.

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53701EVM, DAC63204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389700/dac63204evm-smart-dac-evm-gui---error-1003

器件型号:DAC63204EVM

工具与软件:

你好。

我遇到与 DAC63204EVM:SMART-GUI 未启动相同的问题 、甚至我尝试使用"DAC53701EVM :接口未初始化 但仍有问题来打开 DAC-EVM-GUI。

我已经连接了 EVM 并在 Windows 11 (64位)上运行 GUI、但仍然存在同样的问题:

是否有解决此问题的新方法? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  

    还没有。 我今天晚些时候就要搬到一台 Windows 11笔记本电脑上了。 收到后、让我尝试在新电脑上安装 GUI、看看是否是 Windows 11问题。  

    您能否验证 LabVIEW 运行时是否已使用 RHE GUI 安装?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我检查 LabVIEW 运行时,甚至我已经直接从 NI 网页安装它,问题是相同的。 请告诉我这一问题是否有解决方案。 幸运的是、我在其他 W11系统中安装了旧版本的 DAC63204EVM GUI、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  

    对于安装在另一个系统上的 DAC63204EVM GUI、这实际上是一个良好的反馈。 这两个系统是否在同一个网络/防火墙上? 是否有机会在系统上应用权限、而不是在其他系统上应用权限?

    我终于有了新的笔记本电脑,所以我可以尝试下载两个同样的明天,并希望我会发现两个安装程序之间的一些差异。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们位于同一个防火墙/网络上。

    我正在进行从旧笔记本电脑到新笔记本电脑的完全迁移、我有相同的应用程序和配置、但只有这个软件有问题。

    我还检查从页面下载的版本、显然 TI 下载页面提到 v1.0.2、但当我安装软件并检查版本时、发现它是 v1.0.1 (较早版本)。 也许、这个错误在新版本中得到了解决、但现在还未推出。 您知道我能找到新版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:  

    这可能是由于发布版本与 TI.com 不匹配、 与 GUI 中存储的版本号不匹配。 TI.com 上的连接器是最新版本。  

    我可以在新计算机上安装 SMART-DAC-EVM-GUI、因此我认为这不是 Windows 11问题。 我正在重新安装 LabVIEW 的过程中、因此我可以将其打开、然后查看此与 DAC63204EVM 安装程序之间是否有任何差异。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我会尝试安装在其他笔记本电脑,以检查我的设置是否有一些差异之间.