This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:请帮助检查 PT100 3线 RTD 的设置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1389705/ads112c04-please-help-to-check-the-setting-for-pt100-3-wire-rtd

器件型号:ADS112C04

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我可以帮助您检查 PT100 3线 RTD 的以下设置吗?

DVDD = AVDD = 2.4V

  1. 励磁电流= 250ua
  2. 增益=8
  3. 更新速率=20SPS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    这些设置应该可以、具体取决于您的电路。

    您是否有可以分享的原理图?

    有关3线 RTD 配置的更多信息、请参阅我们的应用手册:  RTD 测量基本指南(修订版 A)(TI.com)

    以下电路示例显示了如何将不同的3线 RTD 配置与我们的 ADC 连接、这是您设计的良好参考点。

    对于使用单个 IDAC 的3线 RTD 配置、您可以按照图2-4中的示例进行操作。

    确保选择的 Rbias 电阻不会超出所选激励电流值的 IDAC 顺从电压。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    我使用 RTD cacultaor 来更新电路。 调整后的使用参数如下。  请帮助检查 Pt100 3线 RTD 的以下设置。
    1.DVDD=AVDD=2.4V
    2. PGA Gian=32.
    3.IDAC 电流=100uA

    BR

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    原理图和参数应该没有问题。

    如果有任何其他问题/疑虑、请告诉我。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    除了电流限制之外、R_MISC 和 R_PROTECT 是否具有其他功能?

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释 R_MISC 的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    R_MISC_H 是添加到高侧的任何其他电阻、R_MISC_L 是低侧的任何其他电阻、可能会考虑可能存在或添加的寄生电阻。

    R_PROTECT 用于器件/IDAC 的电流限制/保护。

    BR、

    天使