This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:峰峰值输出纹波电压's 公式

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1390630/lmr36503-q1-peak-to-peak-output-ripple-voltage-s-formula

器件型号:LMR36503-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR36503E-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您想告诉我  LMR36503E-Q1的峰峰值输出纹波电压公式吗?

谢谢你。

此致、

Gao Jiameng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiameng:

    您可以使用以下公式获得一次通过近似值:

    通常、将10uF 的输出电容器与100nF 的电容器并联应该就足够好了。  

    谢谢!

    Richard