This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:是否可以使用一个芯片处理两个旋转变压器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204, AMC1210, ADS1205, ADS8361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392717/amc1210-is-it-possible-to-handle-two-resolvers-with-one-chip

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: ADS1205、 ADS8361、ADS1204

工具与软件:

我们需要将两个类似的旋转变压器连接到单个 AMC1210芯片。 第一个旋转变压器将连接至滤波器模块1和2、第二个旋转变压器将连接至滤波器模块3和4。 分解器的载波信号将通过运算放大器驱动。

AMC1210芯片是否能够正确处理两个旋转变压器?

如果存在、那么校准两个解析器的信号发生器(时钟分频器寄存器的 PCAL 和 SCS1-SCS0位)的正确步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurii:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  听起来你在这里有一个有趣的项目!  如 AMC1210数据表首页所示、您可以使用两个 ADS1205调制器和两个旋转变压器、但让相位校准正常工作会比较棘手、我认为您只能选择一个滤波器模块进行校准。  以下是一份应用手册、其中介绍了如何将 AMC1210与旋转变压器配合使用: SBAA144

    一个可能更简单的解决方案(至少在从解算器捕获 SIN/COS 信号方面)是像 ADS8361这样的 ADC。  ADS8361具有两个独立 ADC 和两个2通道多路复用器。  您可以同时对通道 A0/B0上第一个旋转变压器的 SIN/COS 采样、然后对通道 A1/B1上第二个旋转变压器的 SIN/COS 采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划使用一个 ADS1204调制器、通过通道 A 和通道 B 连接第一个旋转变压器、通过通道 C 和通道 D 连接第二个旋转变压器

    您能否提供有关仅针对一个滤波器模块校准相位而可能出现的潜在问题的更多详细信息? 或许有一种方法可以比仅仅对单个硬编码滤波器模块运行校准更准确地实现这一点。 两个旋转变压器的导线长度几乎相同(仅有几厘米的差异)。

    根据您关于使用 ADS8361的建议、可以在 MCU 上实现所有滤波逻辑。 但是、如果我们确定 AMC1210不能用于我们的案例、我们更倾向于将该方法作为最后的手段。 由于此类 解决方案可能会影响到空间限制、我们也不愿使用两个 AMC1210芯片、每个通道一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurii:

    如果您通读我指出的应用手册、校准会寻找过零来补偿相位差。  我不确定使用两个旋转变压器会有多容易。