This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:AVDD 和 DVDD 滤波/阻抗匹配

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392824/ads131m02-avdd-and-dvdd-filtering-impedance-matching

器件型号:ADS131M02

工具与软件:

您好!

我希望您可以为我提供应用中筛选电源轨的理想方法以及阻抗匹配建议。 我对 ADC 没有太多经验、更不用说高位数 ADC 了。

我们有许多级联级、但下面总结了我要处理的问题、

125Vrms 交流输入->降压至+24VDC ->降压至+5VDC -> LDO 至3.3VDC

3.3VDC 用于 AVDD 和 DVDD。

  1. 如果我想使用 LC 滤波器(电感器非铁氧体)将 AVDD 与 DVDD 去耦、该如何选择截止频率、以便不会激励任何谐振、并且不会影响 ADS131M02引脚的功率流
    1. 我应该在设计时使用数据表中的哪个频率?
  2. 我应该将 LC 放置在 更靠近 AVDD 或 DVDD 引脚的位置吗?
  3. 在测量交流线路电压时、我将在 ADC AIN 引脚附近使用具有抗混叠滤波器的标准交流线路分压器。 分压器的有效电阻是否应等于引脚的差分输入阻抗(300k)? PGA = 1。
  4. 对于电流测量、我使用的是 CT、因此与上述相对问题相同、但输出阻抗加上负载电阻器是否应等于 AIN 引脚的输入阻抗?

干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    欢迎来到 E2E 论坛。 请参见下面的答案。

    1&2. 只要使用噪声和高 PSRR LOD、就无需在电源上使用 LC 滤波器、例如我们的 EVM 板上经常使用的 TPS7A4700。 建议为 ADC 每个电源引脚仅放置一个电容器、电容器应靠近 ADC 放置、您可以查看 ADS131M04EVM 用户指南中的原理图。  

    3、无需匹配阻抗、 有关如何选择电 阻分压器的详细信息和示例、请参阅 ADS131M02数据表中的"9.2.2.1电压测量前端"部分。

    4.没有必要这样做。     有关详细信息、请参阅 ADS131M02数据表中的"9.2.2.2电流测量前端"部分。

    您还可以在 一些参考设计中看到电压和电流测量电路:  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:  

    感谢迅速作出反应、我们对此表示赞赏。

    但是、根据我自己的学习、假设 PSRR 不大、LDO 的输出端会出现噪声。 您能解释一下1和2吗?

    对于3和4、您不需要使用的原因是与引脚并联的带电容器可容纳样本、并且非常靠近引脚、因此与电波长相比、传输长度很短?

    您能解释一下" 为了获得最佳 THD 性能、将公共点连接到 GND 而不是使用一个负载电阻器。 此分载电阻配置可确保馈入 ADC 正负端子的波形彼此之间呈180度异相"。 为何连接分载电阻器可以确保 ADC 的正负引脚具有180度的相位差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅下面的反馈。

    1&2:假设您需要电源上有一个滤波器。 截止频率取决于在电源上观察到的噪声和瞬态。 您可以从数据表中找到 ADS131M31的 PSRR 规格、对于50Hz 或60Hz 频率、该规格在直流抑制约为88dB、而抑制约为78dB。 可以滤除的噪声或瞬态越多、在代码中看到的误差就越小。 遗憾的是、数据表 中没有 PSRR 与频率间的关系图。 然而、非常值得使用低噪声 LDO 作为 ADC 的 AVDD 电源。  

    3&4:当 ADC 的 AINxP 和 AINxN 引脚连接到 CT 的次级输出时、每个引脚将具有一个与接地(GND)相对应的相位信号。 分载电阻器配置将电阻器的一根引线连接到 GND、   如果负载电阻器具有完全相同的值、这种配置可以保证两个信号具有完全相反的相位。 下面是我刚刚在 TI-TINA 中执行的仿真示例、在负载电阻器之后、AINxP 和 AINxN 上的信号之间的相位差确实为180度。 分载电阻配置通常用于差分测量、因为 ADC 会测量 AINxP 和 AINxP 之间的电压差。   分离负载电阻器配置还可以减少偏移和谐波、从而实现出色的 THD 性能。

    此致、

    戴尔