This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:周期性错误

Guru**** 2929980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392870/ads1232ref-periodic-error

器件型号:ADS1232REF

工具与软件:

您好!

我们目前正在 使用 提供的 PC 软件记录数据、对 ADS1232REF 板进行测试。 我们在惠斯通电桥配置中使用4个固定1k 电阻器来代替称重传感器。 该方案 旨在尽可能接近恒定输出、并在安装称重传感器之前了解噪声/增益水平会对我们的系统产生多大影响。 但是、在记录时、我们看到周期性错误似乎大约每20分钟发生一次。 我们使用9V 电池供电、但也连接到笔记本电脑进行记录。 下面是一张夜间运行的数据图。  电路板在 分析模式下运行、速度较慢、增益为128且未求平均值。 我们还尝试了屏蔽电路板。 对导致这种行为的原因有何想法?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    20分钟的周期时间似乎是与 HVAC 系统相关的温度变化。  请确认用于电桥仿真的1k 电阻器是低温漂。  这些电阻器应该是额定值为25ppm/C 或更好的低温度系数(TC)电阻器。

    另一个测试是在电路板上使用外部短路选项、启用该选项的方法是在 J7和 J8上放置分流器并重新运行测试。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用