This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:SPI 控制器的参考设计/源代码

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383357/adc3444-reference-design-source-code-for-spi-controller

器件型号:ADC3444

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我们计划在我们的项目中使用 ADC3444器件。 我能否获得 SPI 控制器的参考设计/源代码?

此致、

Satham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satham:

    很遗憾、我们没有 SPI 控制器的参考设计。  我们所有的评估板都使用 FTDI 器件进行 USB 连接、其中我们使用这些器件提供的 D2XX.dll 来通过 FIFO 芯片(FT4232HL)发送 SPI。 这就是我们的 GUI 的工作方式。 我们不会通过 FPGA 将 SPI 通信到器件。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

     感谢您的重播、

    我看到了有关此器件的一些论坛、Quartus 工具中提供了一些示例设计。

    我尝试访问该链接、但遇到页面错误。

    请帮助我找到该参考设计。

    此致、

    Satham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satham:

    当然、我可以向您提供此设计、但据我所知、该设计没有 SPI。 这仅用于 FPGA 的 RX LVDS 接口。 请继续关注、我将在下周分享一些内容。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

     好的、感谢您的支持。

    此致、

    Satham。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satham:  

    查找附带的源。 我们无法支持您对此有任何疑问、因为我们已弃用 TSW1400。

    e2e.ti.com/.../3750.ADC_5F00_FIRMWARE.zip

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chqase:

    感谢您共享源文件、但它们没有帮助。

    此致、

    Satham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

     您能介绍一下用于 ADC3444的 Linux 驱动程序的信息吗?

    此致、

    Satham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Chase W、

     您能介绍一下用于 ADC3444的 Linux 驱动程序的信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Satham、Shrithi、

    此器件没有驱动程序或 API。 这是一款非常基本的器件、没有太多特性、因此 API 开发由客户执行。 我个人认为、使用某些 AI 引擎通过提供器件寄存器映射信息来以所需的格式创建 API 应该可以作为起点。 然后、您可以定制结果、以便更好地满足您的 Linux 要求。

    谢谢、Chase