This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:触摸屏驱动程序接口 Y+/Y-无法工作

Guru**** 2460380 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370652/tsc2007-touch-screen-drivers-interface-y-y--cannot-work

器件型号:TSC2007

工具与软件:

大家好、团队成员:

连接触摸面板后、TSC2007 X+/X-测得电压为3.3V、触摸时电压发生变化。
但 TSC2007 Y+/Y-无法测量3.3V 电压。 (将面板端子 X+/X-交换到 Y+/Y-引脚之后、仍无法测量电压)
是否需要设置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否向寄存器写入任何数据? 您如何读取数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    才能解决问题。 因为现在的问题与触摸板的稳定性有关。 触摸板型号是否有任何建议值?

    e2e.ti.com/.../1000006159.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下触摸面板稳定性是什么意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    问题是、当触摸笔在触摸面板上滑动时、触摸点有时不会跟随触摸笔的滑动路径、而是会跳到左下方  

    客户现在正在使用 Linux 驱动程序并进行如下设置、  

    tsc2007@48 {

                 Compatible ="ti、tsc2007";

                 REG =<0x48>;

                 pinctrl-names ="默认值";

                 pinctrl-0 =<&ts_default>;

                 Interrupt-parent =(&P);

                 interrupts =<0 0x8>;

                 GPIO =<&Pio 0 0>;

                 TI、x 板欧姆=<650>;

     };

    如果有任何建议、您可以帮助进行审查吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的原理图发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    随附客户示意图、请帮助检查!

    e2e.ti.com/.../trk_2D00_06_2D00_m_5F00_tsc2007.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、开关噪声会干扰触摸屏的行为。 我们通常建议在 X+、X-/Y+、Y-引脚上使用1n 电容器。

    附近是否有开关电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    X+/X-/Y +/Y-布线短在内部 L8层和周围接地平面(相邻的层也是接地)。

     X+、X-/Y+、Y-引脚。 布局应该很好、是吗?  

    此外、客户还尝试  X+、X-/Y+、Y-引脚上添加0.01uF。 但问题相同。 我应该让客户尝试1nF 吗?  

    还有什么我们可以检查的东西吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是间歇性问题还是始终存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay

    此问题始终存在并且易于复制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试以下操作。

    卸下触摸屏连接。 使用直流电源、并通过470欧姆电阻器将其输出连接到 X+引脚。

    采用第二个直流电源、并将其通过470欧姆电阻器连接到 y+

    将 Y+Voltage 固定为1.65v DC。然后将 X+Voltage 从0v 移动到3V

    触摸面板是否 从屏幕左到右创建稳定的 x 坐标?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    客户按照您的建议完成了测试。  

    将 Y+Voltage 固定为1.65v DC。然后将 X+Voltage 从0v 移动到3V。  

    对于0.7V < X+< 3V 、触摸面板会 从屏幕左到右创建稳定的 x 坐标。  

    但是、当 X+< 0.7V 时、我们开始看到触点不稳定、如下面的视频所示   

    下面的视频显示 X+= 0V、接触点不稳定  

    e2e.ti.com/.../Y_2B005F00_0V.mp4

    我们还捕获了 X+引脚的波形、并看到从 X+引脚发出大量脉冲、如下所示   

    有什么想法吗? 对下一步有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试了解一下设置。

    触摸面板被移除、但 TSC 的数字输出用于将蓝色指针置于 x、y 坐标处。

    是这样吗?  

    使用470欧姆电阻器驱动 X+引脚时、此波形是否是?  当您提高直流电压的电平时、它的功耗就越低

    上升。 当直流电源设置为0V 时、该电平是否会降至0.5V 以下?

    另外、在 X+=0 V 位置、将470欧姆的输入侧接地、如果情况发生变化、请告诉我

    ---------------

    此外、作为附加测试、使 x+=1.65V 并将 Y+与直流电源一起移动。 这是从上到下依次进行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触摸面板被移除、但 TSC 的数字输出用于将蓝色指针置于 x、y 坐标处。

    是这样吗?

    Joe: 触摸面板已卸下。

         蓝色指针是 Android 下的 TSC x、y 坐标。

     

     

    使用470欧姆电阻器驱动 X+引脚时、此波形是否是?  

    Joe:我分别派生 X+和 Y+与470欧姆电阻器,并连接到可调直流电源 PST-3202。

     

    当您提高直流电压的电平时、它的功耗就越低

    上升。 当直流电源设置为0V 时、该电平是否会降至0.5V 以下?

    Joe: 当输入电压为0V 至0.5V 时、波形的底部水平为0.5V。  当输入超过0.5V 时、它将上升。   X+/Y+具有相同的行为。

     

     

     

    此外、作为附加测试、使 x+=1.65V 并将 Y+与直流电源一起移动。

    这是从上到下依次进行的吗?

    Joe: 根据我们的软件设置、测试结果如下所示、

         修正 X+=1.65v ,将 Y+形式0V 增加到3.3V,指针从左到右。

         修复 Y+=1.65V ,将 X+形式从0V 增加到3.3V,指针从向上向下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。 Y 是否也显示与 X 相同的跳转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    是的、X+/Y+相同。     当其直流输入为0V 至0.5V 时、波形的最低电平为0.5V。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在能否连接触摸面板。 获取 x+Voltage 的示波器屏幕截图。 将手指从左向右移动、查看的波形底部

    X+。 您能告诉我、当您将手指移到屏幕左侧时您看到了什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1000006346.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    从您的视频来看、它在屏幕左侧看起来是稳定的。 电压似乎从0变为大约1.8V

    您是否有可能在屏幕左侧看到问题的地方移动了波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    当我的手指 按下触摸 面板时、指针稳定。  但当手指从面板上松开时,指针通常会移到左侧。  请看下面的视频,指针有异常的移动在第三次我尝试。   按下触摸面板的其他位置、也会 出现此问题。

    e2e.ti.com/.../VID20240729113042.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将手指从屏幕上移开会导致坐标不再显示。 y 和 X 坐标变为0、指针变为屏幕底部。

    我认为这是预期行为