This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:数据输出与采集

Guru**** 2821955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044, ADS7054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1392585/ads7044-data-output-vs-acquisition

器件型号:ADS7044
主题中讨论的其他器件: ADS7054

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我正在处理两个使用 ADS70xx 系列的项目。

-项目1:使用 ADS7044 (12位)

-项目2:使用 ADS7054 (14位)

我想澄清一下执行单个周期时的数据输出是什么、因为这是两个数据表中不同解释的:

ADS7044:

ADS7054:

您能否确认 ads7044在 N 周期输出的数据是否是来自采样 N 的数据、以及 ads7054在 A 周期输出的数据是否是来自前一个采样(A-1)的数据? 如果是这种情况、则表示两个器件的工作方式不同:

对于 ads7044、只需运行一个周期即可获得最新数据。

对于 ads7054、可以通过运行两个周期来获取最新数据:第一次用于采集、第二次用于发送数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    是的、您完全正确。 对于 ADS7044、在转换周期 N 时、SDO 上的数据输出将包含样本 N。对于 ADS7054、在转换周期 N 时、SDO 上的数据输出将包含样本 N-1。

    此致、
    Joel