This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:ADC12QJ1600EVM

Guru**** 2549010 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1393226/adc12qj1600evm-adc12qj1600evm

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

工具与软件:

您好!

我 感到困惑-重新触发 ADCxxQJxx00EVM 数据表- CLKIN1的输入(请参阅图像)可能在500-1600MHz 之间。

LMK04828的数据表声称 CLKIN1引脚的最大输入时钟为750MHz。

我不 כשןך אם 什么?

我想使用1GHz 时钟。

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    LMK04828仅配置为分配模式、而不配置时钟生成模式。 这两种模式具有不同的输入时钟范围、请参阅下面的屏幕截图

    在底部的方框中、我们可以看到处于分配模式的 Fin 实际上是0.001 MHz 到3100 MHz、它将支持您想要的时钟速度。

    此致!

    Eric